Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

selbstanschließbar

  (75 Produkte)
10 20 50 100
Seite: 1 2 3 4
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 2 3 4

Selbstanschließbare Ventilstecker von Murrelektronik im offiziellen Hersteller Shop kaufen ✓ Sichere und unkomplizierte Bestellung ✓ Top Qualität

Elektropneumatische Koppelung mit dem passenden Ventilstecker

Ein Ventilstecker meldet der Maschinensteuerung die Verfügbarkeit von Druckluft bzw. den Zustand eines Ventils. In elektropneumatischen Systemen ist deshalb stets mindestens ein Ventilstecker verbaut. MURR bietet Ventilstecker mit Diode und ohne Anzeige an. Jeder Ventilstecker ist selbstanschließbar.

Aufbau eines Ventilsteckers

Ein Ventilstecker besteht aus einem rechteckigen Gehäuse mit innerer Normverdrahtung. Der säurefeste Kunststoff schützt die innen liegende Elektronik gegen eindringende korrosive Gase und Flüssigkeiten. Für die Kontaktstelle zum Ventil sind wechselbare Dichtungen in passender Größe als Tauschteil verfügbar. Der regelmäßige Austausch dieser Dichtungen gewährleistet einen störungsfreien Betrieb der Einheit. Eine zentrale Halteschraube sorgt dauerhaft für einen festen Sitz.

Ventilstecker ohne Diode

Ein Ventilstecker gibt die Zustandsänderung eines Kontaktes weiter. Damit informiert er den Anwender darüber, ob an einer bestimmten Stelle eines pneumatischen Systems der gewünschte Mindestluftdruck anliegt. Bei einem Ventilstecker ohne Diode geht das Steuersignal nur an die Maschinensteuerung weiter. Eine Signallampe oder eine Meldung am Bildschirm gibt dem Anwender die erforderlichen Informationen. Der Ventilstecker ohne Diode ist preiswert und sehr zuverlässig. Er wird idealerweise an folgenden Einbauorten eingesetzt:

  • Nicht von außen sichtbare Bereiche
  • pneumatische Systeme mit Zentralsteuerung
  • einfache pneumatische Systeme.

Mit der Verwendung der einfachen Ventlistecker ohne Diode lassen sich die Kosten senken, ohne die Qualität und Sicherheit des pneumatischen Systems zu gefährden.

Ventilstecker mit Diode

Für den europäischen Raum wird der Ventilstecker mit Diode mit 230V Betriebsspannung angeboten. Für die USA müssen entweder Ventilstecker mit 110 Volt verwendet oder die Spannung passend transformiert werden. Der Ventilstecker mit Diode zeigt an, ob Druckluft am entsprechenden Bauteil anliegt. Das erspart dem Bediener den Blick auf die Maschinensteuerung. Ventilstecker mit Diode werden idealerweise an folgenden Punkten eingesetzt:

  • von außen sichtbare Bereiche
  • schwer zugängliche Ventile
  • Systeme mit einer Vielzahl von Ventilen

Die Ventilstecker mit Diode haben den Vorteil, dass sie mit einem Blick vollständige Auskunft über ihren Schaltzustand geben. Liegt Druck an, wird dies mit einem grünen Licht angezeigt. Wenn kein Druck anliegt, bleibt die Lampe aus. Selbstverständlich leitet der Ventilstecker mit Diode sein Signal auch an die zentrale Steuerung weiter. Auch mit Diode sind die Ventilstecker selbstanschließbar.

Bei diesem Steckertyp ist der obere Teil des Gehäuses aus transparentem Kunststoff gefertigt. Die darin befindliche Diode strahlt gleichmäßig zu jeder Seite und nach oben. Das Licht ist auch von einem tiefer gelegenen Ort noch gut zu erkennen. In diesem Fall sollte aber darauf geachtet werden, dass der Ventilstecker betrachterfreundlich installiert wird.

Austausch vom Ventilstecker mit Diode

Bei einer mechanischen oder thermischen Beschädigung lässt sich der Ventilstecker problemlos austauschen. Auch ein Upgrade von einem nicht leuchtenden Bauteil zu einem Ventilstecker mit Diode ist jederzeit möglich. Da jeder Ventilstecker selbstanschließbar ist, braucht man lediglich die Schraube am Kopfteil zu lösen. Dann lässt sich der Ventilstecker abziehen und gegen ein Neuteil ersetzen. Wir empfehlen, bei jedem Austausch auch die Dichtung mit zu wechselan. Das Bauteil ist damit vollständig wieder hergestellt.

Welchen Ventilstecker brauchen Sie?

Sie finden in unserem Angebot alle Normstecker für die gängigen pneumatischen industriellen Anwendungen. Wenn Sie Fragen oder spezifische Anforderungen an Ihre Ventilstecker haben, dann kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.